This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287:复位时间

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689054/ds90cr287-reset-time

器件型号:DS90CR287

您好!

我们的客户使用 DS90CR287。

客户更改输入时钟的频率。

因此、客户将切换 PWR_DWN 引脚以复位 PLL。

复位 PLL 需要多长时间?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、您好!

    我认为该规格是 TPLLS、在"发送器开关特性"表和数据表的图14中指定为10ms。

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    感谢你的答复。
    PWR_DWN 低电平复位的持续时间如何?
    是100ns 吗?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    是的、您回答正确。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    感谢您的快速回复。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama