This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:带宽

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689433/tvs3300-bandwidth

器件型号:TVS3300

大家好、

在旧的数据表中、我记得我们建议 在4kHz 内使用 TVS3300。 但在最新的数据表中、此限制已被删除、此规格已消失。

那么、我们保证 TVS3300的新带宽是多少?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew -

    TVS3300瞬态限制已从带宽限制更改为压摆率限制、以更好地反映器件的真实行为。 请参考数据格式中的压摆率规格(2.5V/us 下的1mA 泄漏电流)、以保持在可接受的输入信号范围内。

    如果您有任何后续问题、请告诉我!

    谢谢、

    阿尔茨