This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:寄存器可配置代码

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710212/ds250df810-the-register-configurable-code

器件型号:DS250DF810

您好!

  我们的客户要求提供 DS250DF810的寄存器初始可配置代码。 我们可以在 TI 网站上找到程序指南、但没有演示代码。 请就此提供建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    1)。 您能否确认您的客户是否有 DS250DF810编程指南?

    2)。 《DS250DF810编程指南》指定了如何针对不同应用设置器件。 您的客户应该能够使用 DS250DF810编程指南来编写演示代码。 如果无法做到这一点、请告知我们您的客户需要或需要的演示代码是什么。

    3)。 此外、还请告诉我您的客户应用。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    感谢您的快速响应、我已将 DS250DF810编程指南转至客户、链接如下所示、对吗?
    www.ti.com.cn/.../snla244.pdf

    客户使用 DS250DF810作为交换器产品、每台8件。 以实现 SFP 光纤通信。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    DS250DF810编程指南文档为 SNLU182C。

    请确保此客户能够访问 DS250DF810设计文件。 请向我发送包含客户电子邮件地址和应用程序的电子邮件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    我在 TI 网站上找不到文档 SNLU182C。 请给我发送电子邮件吗? 我的电子邮件是"Leo.xue@wtmec.com。
    客户电子邮件地址为"yangheng@ebright.com.cn。 产品是开关。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    我将关闭该线程。 请发送电子邮件至 nasser.mohammadi@ti.com、我们可以跟进此问题。
    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢 Nasser。