This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:-

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689098/tlk105l--

器件型号:TLK105L

你好。

我的一位客户在现场遇到 TLK105L 问题、希望对正在发生的情况进行一些澄清。

您能否帮助我们找到此问题的根本原因?

 

问题描述:

该器件在电路板启动时工作正常、并且只要电路板通电即可保持正常工作

重新启动电路板时、许多部件无法正常工作。 这大约是电路板数量的10%。

在所有情况下、控制信号和时钟信号均按预期显示。

通过在本地预热此 IC、可以重现此问题。

更换出现此问题的 IC 后、问题就消失了。

 

结论:

我们的结论是,在这一批产品中,IC 有许多缺陷或降额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、您好!

    您是否联系过当地的 FAE 或销售人员并联系过我们的质量团队?
    如果没有、请联系他们、以便对此进行调查。