Other Parts Discussed in Thread: ISO1540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710378/iso1540-about-spec
器件型号:ISO1540大家好、
请告诉我一些有关规格的问题?
* C1和2的容性
为什么 C1-2设置值40pF/400pF?
对于这些电容过/低的情况、如何影响电路?
*输出电流侧1和2
由于上拉电阻的设置、VCC1/2的电流值设置为3.5mA/35mA 的原因是什么?
而且、当它变得更大时、问题是什么?
此致
Hayashi