This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:关于规格

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710378/iso1540-about-spec

器件型号:ISO1540

大家好、

请告诉我一些有关规格的问题?
* C1和2的容性
为什么 C1-2设置值40pF/400pF?
对于这些电容过/低的情况、如何影响电路?
*输出电流侧1和2
由于上拉电阻的设置、VCC1/2的电流值设置为3.5mA/35mA 的原因是什么?
而且、当它变得更大时、问题是什么?
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、我很乐意帮助您解答您的疑问。

    ISO154x 的 SIDE1是 MCU/主机端、其中只需将一个器件连接到 ISO154x、而 SID2是 I2C 总线端、允许它连接多个 I2C 器件。 因此、第2侧允许的最大负载电流和电容远高于 SIDE1。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rao San

    感谢你的答复。

    我知道第1侧和第2侧的比较。
    我想知道每个电容的原因将设置为低于40pF/400pF。
    如果设置的容量超过推荐容量、会产生什么影响?

    任何设置的输出电流的上限是多少? 超过该值会产生什么影响?

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    感谢您澄清问题。

    如果负载电容和负载电流小于数据表、则不会出现任何问题、I2C 接口将正常工作。 但是、如果器件两侧的负载电容超过、则器件将无法支持数据表中保证的最大数据速率。
    如果所连接的负载超过器件两侧可支持的负载、并且超过的电流流经器件、则器件可能会承受应力、不支持整个寿命。 I/O 可能会逐渐损坏。

    您是否希望应用中的负载电流和电容超过?


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koteshwar Rao San

    感谢你的答复。
    但是,您的答复与我想知道的内容略有不同。

    *为什么它必须低于此容量值?
    *如果容量大于此容量值,您有何顾虑?

    最恰当的考虑
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koteshwar Rao San

    我在数据表中讨论了9.2.2详细设计过程。
    我想知道如何设置电容和电流。
    它为什么要设置值、如果值过大、它怎么会消失?

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    如果我的回答不够清楚、我会感到很抱歉。 我想我已经简单地回答了你的问题,但让我用更多的细节来解释我的答案。

    ISO1540 CI 的输入电容约为7pF、类似地、所有其他 I2C 器件都有自己的输入电容。 我们假设 ISO1540侧面2上连接的 I2C 从器件的电容各为40pF。 由于从器件各具有40pF 的 CI、因此我最多可以在 ISO1540的第2侧连接10个器件、从而不会超出 ISO1540第2侧的400pF 电容驱动能力。 如果我尝试连接更多器件、ISO1540将具有更高的上升和下降时间、从而导致更慢的数据速率。 因此、您必须根据每个器件的输入电容来限制连接到 ISO1540 2侧的器件数量。
    对于 SIDE1、由于将只有一个器件、请选择该器件、使其输入电容低于40pF。 如果违反此规定、则会再次导致上升和下降时间增加、从而限制最大数据速率。

    所有 I2C 器件都需要上拉电阻器才能正常运行。 连接到器件的上拉电阻器决定了将灌入器件 I2C 引脚的最大电流。 例如、VCC2 = 5V 且 Rup = 1.5kΩ Ω、那么通过这个上拉电阻器灌入 I2C 线路的电流大约为3.33mA。 当这10个从器件连接到 ISO1540的第2侧时、流入 ISO1540 I2C 线路第2侧的总电流吸收为10*3.33mA = 33.3mA (由从器件)和3.33mA (由 ISO1540上拉电阻器)之和。 该36.6mA 电流违反了 ISO1540针对侧2的规范35mA。 由于这违反了电流规格、器件的寿命可能会缩短。
    如果未正确选择上拉电阻器、SIDE1也适用同样的规则。

    我希望以上两点能详细回答您的问题。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    请告诉我上述解释是否澄清了您的问题、如果是、我可以关闭此主题。 如果您仍需要澄清、请告诉我。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao