This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:主机控制器至 USB3.0

Guru**** 2874140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712488/tpd2eusb30-host-controller-to-usb3-0

器件型号:TPD2EUSB30

您好!
我的载板使用 Via VL805作为主机控制器来控制4个 USB3.0端口。
我想将 TUSB2560用于 ESD。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd2eusb30.pdf

这是相关的数据表。 Connection 位于第11页。

我的问题:我是否需要像每个差分器件的 TDK TCE 1210 900 2P T 那样的电感?
我必须如何连接这些设备?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    共模扼流圈是低通滤波器、可降低差分对信号的共模噪声。 如果您担心噪声耦合到两条线路上、则可以使用它们。 但是、它们会占用大量带宽、因此您必须小心、您有一个高速 CMC、可以处理 USB3.0高达5Gbps 的速度。

    它们的连接很简单、因为每条线路都有一个输入和一个输出。 但是、有关特定 CMC 的更多信息、您需要与制造商联系。

     此外、您引用的 CMC 看起来现在已停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    也许这个应该可以运行 TCE0806G-900-2P-T,或者是否有更好的 CMC 用于 usb3.0?

    此致