This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:RXD P/N 和 TX P/N 端接49.9 Ω 电阻

Guru**** 2768825 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688047/dp83822if-termination-49-9ohm-resisors-for-rxd-p-n-and-tx-p-n

器件型号:DP83822IF

大家好

如果我们问 DP83822IF、您会介意吗?

很抱歉、我们有一个基本问题、即 RXD P/N 和 TX P/N 的端接49.9欧姆电阻器
DP83822需要一对偏置为器件 VDD 的49.9欧姆电阻器。

 功耗需要多少?
在 DP83822 EVM 上、 端接电阻为0.063W。
我们假设这些终端电阻器用于偏置到器件的 VDD。
因此、我们可以想象没有大功耗。
但是、如果您知道 终端电阻器的功耗公式、您能给我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3V3 VDDIO 上的 CT 功耗为66mW (典型值)。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GEET SAN

    非常感谢您的帮助。
    以防万一、我们希望确认一点。

    1.66mW/3.3V=20mA
    2.20mA^2×49.9 Ω=0.02W
    0.02W×3=0.06W ->这就是为什么0402尺寸合适的原因。

    我们的认可是否正确?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    66mW 是 TX 和 RX 上 CT 的总功耗。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    每个寄存器(TD 发射器侧)的功耗是否为1/2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    最大信号摆幅实际上是在10Mbps 模式下、而不是在100Mbps 模式下。
    以下是端接电阻器的大小调整方法: e2e.ti.com/.../302618
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross San

    非常感谢您的回复!
    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本