This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:针对锁定至6.25Gbps 输入的寄存器设置

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS125DF410, DS125DF410EVM, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708588/ds125df111-register-set-up-for-locking-to-6-25-gbps-input

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件: DS125DF410DS125DF410EVMDS110DF410

大家好、

请告诉我如何将 DS125DF111/410锁定到6.25Gbps 输入。

我尝试使用将 DS125DF111锁定到6.25Gbps 输入、并使其锁定到输入数据
Sigcon Architect 的高级页面。

然后、我分析了高级页面的寄存器访问、并尝试将划线内容复制如下
使用 Sigcon Architect 的低级页面。
因为我需要使用系统板上的微控制器来实现寄存器访问。
但是、我无法将 DS125DF111锁定到6.25Gbps 输入。
请告诉我正确的寄存器设置过程。

写入 I2C 0x30地址0x2F 0xA6   //速率和子速率= 10b & 10b

写入 I2C 0x30地址0x60 0x80   // PPM 0x3E80 & OVR 位= 1b
写入 I2C 0x30地址0x61 0xBE

写入 I2C 0x30地址0x62 0x80   // PPM 0x3E80 & OVR 位= 1b
写入 I2C 0x30地址0x63 0xBE

写入 I2C 0x30地址0x64 0xFF
写入 I2C 0x30地址0x65 0x00

写入 I2C 0x30地址0x0A 0x1C   //复位 CDR
写入 I2C 0x30地址0x0A 0x10   //释放 CDR 复位

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mita-San、

    我检查了您的寄存器设置、看起来是正确的。

    请使用您拥有的寄存器设置、但使用6.14Gbps。 它是否以该数据速率锁定? 我正在寻找一个 DS125DF111电路板、因此我也可以对此进行检查。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢您的反馈。
    请使用 EVM 测试寄存器设置。

    6.25 Gbps (POP3)采用标准数据速率。
    我假设只需要地址0x2F 即可锁定到6.25Gbps 输入
    标准数据速率。

    写入 I2C 0x30地址0x2F 0xA6     //速率和子速率= 10b & 10b


    但是、我分析了高级页面上的脚本日志、发现地址为0x60
    通过地址0x65访问。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米塔

    DS125DF111需要对寄存器0x60-0x63进行编程、以锁定到9.8304、4.9152、2.4576、1.2288Gbps 以外的速率

    为了锁定到上面列出的数据速率之外的6.25Gbps 速率、请进行编程

    0x60 = 26'h

    0x61 = B1'h

    0x62 = 80'h

    0x63 ='h

    0x64 = FF'h

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    谢谢你。 我明白了。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee - San、

    请允许我具体提出问题。

    1)。 不需要寄存器设置 REG 0x60 = 26'h 和 REG 0x61 = B1'h,因为这不是12.5Gbps VCO 设置的 PPM 设置,我是否正确?
    我认为我们应该使用与以下设置相同的设置。

    寄存器0x60 = 0x80
    寄存器0x61 = 0xBE
    寄存器0x62 = 0x80
    寄存器0x63 = 0xBE
    寄存器0x64 = 0xFF

    2)。 基于标准模式的 PROP3 (6.25Gbps)设置不起作用的原因是什么?

    感谢您的支持。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai-San、

     针对速率/子速率的 SMBus 寄存器编程只会改变 VCO 分频比。  寄存器0x60-0x61中的值控制组0 VCO、而0x62-0x63控制组1 VCO。  如果您只需要6.25和12.5 Gbps、则可以将组0和组1寄存器编程为相同的0x80和0xBE 值。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您的回答。 这是因为器件是 DS125DF111,它没有像 DF410这样的基于标准的模式寄存器设置吗?

    我对 DF410的理解是,当您对 REG 0x2F 进行编程时,每个数据速率的 PPM 设置将自动在背面更新。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    DS125DF111使用速率/校准选择 仅 选择器件的 VCO 分频比。

    有关完整说明、请参阅第22页的数据表第7.5.1.11节

    www.ti.com/.../ds125df111.pdf

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    首先、我们认为 DF410和 DF111具有相同的功能。

    实际上、客户使用的是 DS125DF410、由于我们没有 DS125DF410EVM、因此我们使用的是 DS125DF111。

    Q1)。 我的理解是、DS125DF410具有基于标准的模式、可对 REG 0x6X PPM 信息进行编程。 但是、DF111没有此模式、它始终需要对 REG 0x6X PPM 寄存器进行编程。 我是对的吗?

    Q2)。 DS125DF410需要设置 REG 0x6X PPM 寄存器以获得稳定的 CDR 锁定、这是很奇怪的。 在 DF410中、它具有可锁定至6.25Gbps 的 PROP3设置。 但是、如果仅对 REG 0x2F 进行编程、客户无法实现锁定。 此操作是否正确?

    以下是 DS125DF410数据表中的表格。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    DS125DF111的设计始于 DS125DF410器件。  它们几乎相同、但有一些数字控制差异。


    问题1. DS1x0DF111始终要求对寄存器0x60-0x64进行编程、以锁定至非默认值。

    问题2. 我认为这是正确的。  DF410数据表的以下段落表示始终需要对0x60 - 0x64进行编程。

    与基于标准的运行模式一样、预期的 PPM 计数值和 PPM 计数容差必须写入寄存器0x60、0x61、0x62、0x63和0x64。 这些值的计算方式与上述基于标准的运行模式完全相同。 基于频率范围的运行模式使用组0和组1、预期 PPM 计数相同、因此应将相同的值加载到寄存器0x60和0x62以及0x61和0x63对中。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee - San、

    感谢您的评论。
    我将作为另一个问题发布、因为这与 DS110DF410有关。

    此致、
    Kawai