This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:采用 SFP 的参考设计

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00928, DP83822EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686384/dp83822hf-reference-design-with-sfp

器件型号:DP83822HF
主题中讨论的其他器件:TIDA-00928DP83822EVMUSB-2-MDIO

我发现 TIDA-00928的 sch 中没有 SFP。

SFP 能否 直接替换 AFBR-5803Z?  AFBR-5803z 和 SFP 有何区别?  您是否有任何 SFP 参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、

    如果您正在寻找有关如何将 SFP 模块连接到 DP83822的参考资料、可以使用 DP83822EVM 原理图。 原理图如下: www.ti.com/.../snlu179.pdf
    EVM 使用 SFP 而不是 AFBR-5803z。 AFBR-5803z 是一种不同类型的光纤模块。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、

        演示板 DP83822EVM 应位于哪个 ARM 平台?  您能否推荐微处理器的 P/N?

    您能否提供 具有 MAC、PHY、MDIO 接口的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DP83822EVM 有一个 MAC 可连接到的接头。 EVM 上没有处理器。
    您可以使用 USB-2-MDIO 工具与 PHY 进行通信: www.ti.com/.../USB-2-MDIO