This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:Vpass 最小值/最大值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712378/tca9546a-vpass-min-max

器件型号:TCA9546A
主题中讨论的其他器件: PCA9546A

大家好、  

我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。

我的客户提出了一些问题。

数据表显示 Vpass = 1.6V~2.8V@VCC = 3~3.6V。

这意味着上拉电压@VCC=3~3.3V 可接受1.6V~1.8V。

这种理解是否正确?

还是意味着输出电压将在1.6~2.8V 之间变化?

而客户考虑以下配置。

  • 来自 MCU 的3.3V 输入(主器件)
  • I2C IC 的工作电压为1.8V。

如果您对连接、上拉等有任何建议、请分享。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    TCA9546A 开关不用于上拉其任何 SDA 或 SCL 线路。 这必须由外部上拉电阻器来完成。

    被描述为"开关输出电压"的 Vpass 是指通道中使用的最小总线电压。   

    例如、当 Vcc = 3.3V 时、任一通道上允许的最小上拉电压为1.9v。 在这种情况下、任何通道都无法在1.8V 电平下运行。 在3.3V 主器件连接到1.8V 从器件的情况下、PCA9546A 的 Vcc 可连接到1.8V 线路(Vpass < 1V)以实现通信。  

    在考虑上拉电阻器值时、您应考虑在此系统中一次激活多少个通道。 当多个通道处于活动状态且器件尝试将线路拉低时、所有通道基本上都通过导通 FET 通过当前控制总线的器件短接至 GND。 在这种情况下、所有上拉电阻器现在都与同一总线并联。 您必须确保在最坏的情况(大多数通道处于活动状态)下、电压仍低于所有 I2C 器件的最小 VIL。  

    下面是一个简单的1:1转换器器件发生这种情况的示例:

    如果您想了解更多信息、请参阅以下有关上拉选项的应用手册:

    《I2C 总线上拉电阻计算》

    请告诉我这是否有意义、或者您还有其他问题。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    我明白了。
    非常感谢您的详细解释和友好合作!

    此致、
    Shota Mago