This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C187:请求 DS90C187 LVDS 输出电平调节

Guru**** 2949440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689295/ds90c187-asking-for-the-ds90c187-lvds-out-put-level-adjustment

器件型号:DS90C187


大家好、
客户将 DS90C187用于 DP 转 LVDS。 客户是否可以将输出 LVDS 电平调整得更高?
振幅现在约为0.925V~0.975V。

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DS90C187中的 LVDS 驱动器支持两个差分输出电压(VOD)电平-低摆幅和正常摆幅。 正常摆幅的最大差分电压峰峰值为900mV。 低摆幅的最大值为600mV p-p 请参阅器件数据表电气特性表。