This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:自定义升压值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712594/ds280df810-custom-boost-values

器件型号:DS280DF810

您好!

我有一个应用需要大于9dB 的升压、但需要通过 CTLE 实现小于13dB 的升压。   编程指南中的表42给出了对自动适应算法中升压范围的一些见解:

我们正在手动模式下操作器件。   从表中可以得到以下值:

  • 0x00h ~= 9.2dB
  • 0x40h ~= 13.0dB

鉴于4级 CTLE 的性质、我认为以下位值也是有效的:

  • 0x10h
  • 0x04h
  • 0x01h

每个值对应的升压值是多少?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    以下是您注意到的设置的增益:

    0x10h ~- 11.4dB
    0x04h ~= 10.8dB
    0x01h ~=10.4dB

    请注意、这些增益用于器件内的 EQ 级。 因此、我们应通过在器件外部插入迹线损耗(例如从信号源到器件的输入引脚)来减少这种情况。

    此致、Nasser