This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:EN 开漏结构?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712545/tca9509-en-open-drain-structure

器件型号:TCA9509

大家好、团队、

我是否可以知道 TCA9509 EN 引脚是否为漏极开路残桩? EN 引脚能否在没有上拉电阻器的情况下直接连接到 VCCA 电压?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    TCA9509的 EN 引脚不是漏极开路、因为它仅是输入。 使能引脚为高阻抗、因此无需使用电阻器。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    非常感谢!

    此致、