This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:未使用的 IN1+/-引脚连接

Guru**** 2519490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712222/lmh1219-unused-in1---pin-connection

器件型号:LMH1219

请告诉我未使用的 IN1+/-引脚连接。

我知道未使用的 IN1+/-引脚应通过4.7uF 和50ohm 连接到 GND。 这种理解是否正确?

现在、我们的客户通过0.1uF 电容器将未使用的 IN1+/-引脚连接到 GND。 但它们不能重新设计。

您对此连接有任何疑虑吗?

 此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    这应该是好的、没有问题。

    LMH1219根据 IN_OUT_Sel 引脚设置选择 IN0或 IN1。 只要该引脚为高电平或悬空、就会选择 IN0。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔-圣、

    感谢您的快速回复。
    建议通过4.7uF 和50 Ω 连接到 GND 吗?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    两种方法都可以。 我的意思是您可以使用4.7uF 和50 Ω R、或者保持 IN1未连接。 每一个都有自己的好处。 使用50欧姆和4.7uF 电容器时、未使用的输入端接正确。 另一方面、我们应该小心处理与进入这两个组件的迹线发生的交叉耦合或串扰。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔-圣、

    如果您有未使用的 IN1、您能告诉我一点吗?
    我认为、如果不担心、尤其是因为我们可以减少组件数量、那么让 IN1保持断开状态会更好。


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    保持 IN1断开更好。 但是、如果客户已连接到 IN1、则不应导致问题。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、


    感谢你的答复。
    哪种连接模式最好? 请告诉我您的意见。

    -通过4.7uF 和50ohm 进行 GND 连接。
     此操作已正确终止。 但是、我们必须注意到耦合到这些组件的迹线的噪声。 这种连接会增加外部组件。

    -通过电容器的 GND 连接、如0.1uF 或4.7uF 等...
     这是简单的交流耦合。 与上面一样、我们必须注意噪声耦合。 但是、外部组件数低于4.7 uF 且端接电阻为50欧姆。

    -保持断开
     我认为这是最简单的。 不过、我认为输入引脚成为高于上述两种情况的最高阻抗条件、我们必须特别注意噪声耦合。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    最好通过4.7uF 电容和50 Ω R 电阻以非常短的走线正确端接。

    此致、Nasser