请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1219 请告诉我未使用的 IN1+/-引脚连接。
我知道未使用的 IN1+/-引脚应通过4.7uF 和50ohm 连接到 GND。 这种理解是否正确?
现在、我们的客户通过0.1uF 电容器将未使用的 IN1+/-引脚连接到 GND。 但它们不能重新设计。
您对此连接有任何疑虑吗?
此致、
Kohei Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
纳赛尔-圣、
感谢你的答复。
哪种连接模式最好? 请告诉我您的意见。
-通过4.7uF 和50ohm 进行 GND 连接。
此操作已正确终止。 但是、我们必须注意到耦合到这些组件的迹线的噪声。 这种连接会增加外部组件。
-通过电容器的 GND 连接、如0.1uF 或4.7uF 等...
这是简单的交流耦合。 与上面一样、我们必须注意噪声耦合。 但是、外部组件数低于4.7 uF 且端接电阻为50欧姆。
-保持断开
我认为这是最简单的。 不过、我认为输入引脚成为高于上述两种情况的最高阻抗条件、我们必须特别注意噪声耦合。
此致、
Kohei Sasaki