This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB C 长度匹配

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689249/hd3ss3220-usb-c-length-matching

器件型号:HD3SS3220

您好、E2E、

我代表我的客户发布。

在 USB C 上进行任何长度匹配、而不是进行线对间匹配、是否有任何原因? RX 和 TX 可能需要较宽的匹配、但 TX1和 TX2应该是独立的、对吧? 是否有任何好的文件对此进行了详细说明?

此外、如果有人在混合插孔(一半 SMD 半高)上为 USB 2线提供最短残桩、那将会更好。 电流残桩有点脏、但我看不到它如何在不多路复用的情况下变得更短。  TI 有一个很好的 SMD 插孔应用手册、但它并不能完全转换为我使用的插孔。 希望您在回来时能获得一些有趣的新东西。  如果需要、我可以通过电子邮件共享布局。

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell

    不需要 TX1和 TX2之间的长度匹配、它们可以是独立的长度。 即使 TX1和 RX1的长度也不必相同。  

    对于混合插孔、我看不到避免残桩的方法。 最好的方法是尽可能缩短 USB2布线长度、并尽量减少层数、从而尽可能缩短存根长度。  

    谢谢

    David