This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:全面的 ESD/浪涌保护是否需要额外的并联小型 ESD TVS 二极管? 并联和串联连接?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, TVS0500, TPD1E10B06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689281/tvs0500-additional-parallel-small-esd-tvs-diode-necessary-for-a-full-esd-surge-protection-parallel-and-series-connection

器件型号:TVS0500
主题中讨论的其他器件:TVS3300、TPD1E10B06-Q1

问题1:

与标准 TVS 二极管相比、TVS0500 - TVS3300系列具有适用于高浪涌电流的精细且非常平坦的 I v/u 曲线特性。 但浪涌电流是" 20µs 1000µs 速"8/20 μ s 和10/μ s 脉冲。 但是、在纳秒范围内的高速 ESD 脉冲会怎样呢? TVS0500-TVS3300系列的速度是否足以防止出现 ns ESD 脉冲? 数据表中没有具体说明这种 ESD 保护。

当将 TVS0500-TVS3300系列与快速小型 ESD TVS 二极管(0402封装)并联时、例如 TVS0500与5.5V 0402快速 ESD 二极管 TPD1E10B06-Q1并联时会怎么样? 我的想法是、TPD1E10B06-Q1T 克服了快速 ESD 脉冲、TVS0500克服了更长的时间浪涌脉冲保护。

问题2:

TVS0500 - TVS3300系列可串联连接、从而获得具有更高钳位电压规格的器件、例如、TVS0500+TVS3300串联连接会产生"TVS3800"?

问题3:

TVS0500 - TVS3300系列可并联连接、从而获得具有更高钳位电压规格的器件、 例如、TVS3300+TVS3300并联连接会产生"超强 TVS3300"?

谢谢你

Ralf Ohmberger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralf-

    感谢您提出详细的问题! 我将逐一对其进行说明。

    问题1:平缓钳位 TVS 系列器件集成了快速 ESD 保护和更长的浪涌保护、因此无需额外使用小型 ESD 二极管。 数据表中将其列为 IEC61000-4-2 ESD 抗扰度(定义系统级 ESD 保护的标准)、包括特性部分、ESD 额定值表和说明。 器件将不会出现任何问题。

    问题2:您的想法是正确的-两个 TVS 器件确实可以与 eachother 串联以增加击穿电压并实现不同的电压轨保护。

    问题3:这个比较困难、因为它要求多个器件具有相同的击穿电压以实现真正的电流共享、而我们无法在整个过程和温度范围内保证这一点。 通常、我们看到器件之间的击穿电压变化很小、但我们无法保证电流将在多个器件之间共享并提供额外的储能器件。

    希望这能解答您的问题。 听起来您已经仔细研究过这一点-如果您有一些不公开的具体应用问题、请随时通过 alec.forbes@ti.com 向我发送电子邮件、我们可以为您提供帮助。

    谢谢、
    阿尔茨