This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:输入引脚的电容器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689195/ds280df810-the-capacitor-for-the-input-pin

器件型号:DS280DF810

大家好、

DS280DF810集成了220nF 电容器。 但在我的客户的应用中、他们需要在输入引脚之前添加一个电容。 为了保持信号完整性、您可能建议使用哪种电容值?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    我不理解需要将另一个电容器与输入引脚串联以帮助实现信号完整性。  您能解释一下添加额外交流耦合电容器的要求吗?

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    放置电容器是我的客户的应用之一、而不是保持信号完整性。 由于有两个输入信号、因此他们希望通过放置一个电容器来选择其中一个信号。 但我担心电容会影响信号完整性、因此我希望能够帮助您为电容选择推荐的电阻器。 或者我能否在输入之前放置一个0电阻器。

    Lacey

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    最好使用0欧姆电阻器、以在整个网络中保持与共模电压的低阻抗连接。  我强烈建议使用0201 封装、因为 它的尺寸小、干扰极小。  在多路复用器路径之间共享封装焊盘也至关重要、因此不会创建传输线路残桩。

    如果使用电容器、我建议使用220nF 值。  它是一个良好的交流耦合电容器值。

    此致、

    Lee