This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:未使用输入上的上拉/下拉电阻

Guru**** 2761745 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687956/tca9539-pull-ups-downs-on-unused-inputs

器件型号:TCA9539
主题中讨论的其他器件:TCA9535

TCA9535的 DS 表示:

TCA9535不包括内部 I/O 上拉电阻器、当配置为输入且未驱动时、需要在未使用的 I/O 引脚上进行上拉和下拉。"

我在 TCA9539 DS 中找不到此类信息。 这是否意味着我可以在 TCA9539上将未使用的输入引脚悬空?

我有一个应用、在这个应用中、在没有连接上拉或下拉的情况下、将引脚切换至高阻态(通过将它们配置为输入)是必要的。

如果我必须将输入拉至定义的状态、最大值是多少 我可以使用的可能电阻器值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    我们建议在输入端使用上拉或下拉电阻器的原因是器件的输入级连接到 CMOS (NFET 和 PFET)栅极。 如果栅极上有一个悬空引脚、则可以将其部分导通并获得击穿电流。 这不会损坏器件、但它确实意味着我们可能会看到比正常电流消耗更多的电流。

    如果您不担心额外的电流消耗(如果您正在设计可穿戴设备、您可能会对此感到关注)、则可以将输入保持浮动。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您快速而全面的回答。

    最棒的

    Stefan