This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:有关 SN65DP159的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712499/sn65dp159-question-about-sn65dp159

器件型号:SN65DP159

你好。

我对 SN65DP159有疑问。

使用 TMDS 171时、在特定条件下使用时会在图像中产生噪声。
通过设置和更改寄存器可以避免这种情况。 (E2E 咨询和通信'TMDS171:颜色偏移'))

SN65DP159中是否会发生相同的现象?

谢谢你。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、也可能出现同样的问题。

    此致、
    JMMN