This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:在以下情况下如何配置 DS110DF111的寄存器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689080/ds110df111-how-to-configure-register-of-ds110df111-in-below-case

器件型号:DS110DF111

在应用中、如  下图,所示、我们需要 XFI 和 SFP+,之间的时钟和数据恢复(CDR)

 也需要进行信号调节

在本例中,如何配置重定时器DS110DF111)?

非常感谢

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    DS110DF111可用于许多具有默认配置的 SFP+应用。

    SFP+模块是否为纯光学电缆或直接连接电缆?

    DS110DF111默认可锁定10.3125Gbps 和1.25Gbps 信号。  此应用将使用什么信号速率?

    此致、

    Lee