This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:如果 NC 引脚悬空、会发生什么情况?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712267/tpd6s300a-what-will-happen-if-nc-pin-is-floating

器件型号:TPD6S300A

大家好、PSIL/PI 支持团队

客户询问有关 N.C 引脚(16)/(17)的处理情况。

数据表中提到以下内容

如果 N.C 引脚悬空、会发生什么情况?

NC 引脚连接在内部什么位置? 是基板还是其他地方?

此致

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、支持团队、

    如果 N.C 引脚悬空、会发生什么情况?

    NC 引脚连接在内部什么位置? 是基板还是其他地方?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamio、

    如果这些设备未连接、则没有问题。 它非常适合连接到 GND、但不会影响 GND 的悬空。

    此致、
    格豪斯