This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD52:与 SN65HVD50的差异(25Mbps)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD52, SN65HVD50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688926/sn65hvd52-difference-to-sn65hvd50-25mbps

器件型号:SN65HVD52
主题中讨论的其他器件: SN65HVD50

A 和 B 之间的数据速率是否存在任何差异?

A:SN65HVD52 (1Mbps)

B:SN65HVD50 (25Mbps)

我认为 A 和 B 的基本结构 是相同的。

例如、A 能够抵抗线路噪声。

我想选择最佳组件。

很高兴您 能为我提供建议。

好的、好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您认为这两个器件彼此非常相似。 HVD52的设计工作速率为1Mbps、因此与 HVD50相比、其上升/下降时间(由于压摆率限制)更慢。 另一个主要差异是 HVD50器件的输入阻抗低于 HVD52。 这有助于支持更高的数据速率、但也可能会限制可连接到标准 RS-485总线的收发器数量。 (HVD50是一个"1/2单位负载"、这意味着可支持64个节点;HVD52是"1/8单位负载"、这意味着可支持256个节点。 如果您不熟悉这些名称、可以在以下网址阅读有关这些名称的更多信息: e2e.ti.com/.../2575.the-unit-load-in-rs485。)

    此致、
    最大