This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:EN 函数

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688148/tiol111-en-function

器件型号:TIOL111

尊敬的团队:  

我的客户想要了解 EN 函数、  

在数据表中、当 EN 为低电平时、器件仅为接收模式。 这意味着数据无法通过 C/Q 线从从器件(TIOL111x)传输到主器件。  对吗?

2.当 EN 为高电平时 、TIOL111x 是否可以通过 C/Q 线路作为接收器和发送器运行? 还是 TIOL111x 仅作为发送器运行?  

3.如果 TIOL111x 仅在 EN 为高电平时运行发送器、那么该器件如何接收来自主器件的数据、以及如何识别主器件何时通过 C/Q 线路发送数据?  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dino:

    正确的是、当 EN 为低电平时、发送功能被禁用、但接收器保持激活状态。 当通过拉高 EN 来启用发送器时、接收器也保持有效、并且将继续反映 CQ 线路上表示的逻辑状态。 如果主器件在从器件发送器处于活动状态时尝试启动与从器件的通信、则 CQ 线上会出现一些争用、可能导致未定义的 CQ 电压电平。 但是、主器件应使用唤醒请求开始传输、TIOL111会识别此请求导致的过流情况并通过 WAKE 输出向其发送信号。 因此、如果应用需要允许主节点在从器件输出处于活动状态时发起与从器件的通信、则最好同时监控 RX 和唤醒。

    如果这不清楚或者您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的评论。 还有一个问题。
    在 μs 的数据表中、IO-Link 通信规范要求器件节点在接收到唤醒信号后在500 μ s 内切换到接收模式。
    如果 TIOL111在 EN 信号为高电平时检测到此唤醒信号、则本地微控制器会以500us 的时间将 EN 信号从高电平切换到低电平。 对吗?
    如果不是、微控制器是否在没有 EN 切换(高电平到低电平)的情况下检测到唤醒信号时仅监测 RX 信号?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    感谢您的评论。 还有一个问题。  
    在 μs 的数据表中、IO-Link 通信规范要求器件节点在接收到唤醒信号后在500 μ s 内切换到接收模式。
    如果 TIOL111 在 EN 信号为高电平时检测到此唤醒信号、则本地微控制器会以500us 的时间将 EN 信号从高电平切换到低电平。 对吗?  
    如果不是、微控制器是否在没有 EN 切换(高电平到低电平)的情况下检测到唤醒信号时仅监测 RX 信号?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪诺、

    微控制器需要通过拉低 EN 切换到仅接收模式。 当主/从/器件发送器在同一条线路上激活时、通信将无法可靠工作、因此唤醒信号用于向从侧发送信号、告知它需要禁用其发送器。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的快速响应。
    假设 EN =高电平、但如果从器件的发送器数据为无、那么从器件能否从主器件接收数据、尽管 EN 为高电平?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪诺、

    否、只要 EN 为高电平、从器件的 CQ 输出将通过低阻抗输出驱动器(高侧或低侧开关)驱动为高电平或低电平。 这会干扰主器件的通信。 (例如、如果到 TIOL111的 TX 输入在 EN 为高电平时保持低电平、从器件输出将被拉高。 如果主器件侧尝试将线路拉至低电平、则需要与从器件输出进行权衡。 这将导致更高的电流和线路上未定义的电压电平。 这就是需要唤醒请求的原因。)

    最大