This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:I2C 接口支持 SMI 接口

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712297/tca9517a-i2c-interface-support-smi-interface

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

您好:

我们想检查 TCA9517A 是否可以支持 SMI 接口(MDC 高达20MHz)?

如果不能、我们可以向客户提出什么建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    我们的 I2C 器件不支持如此高的频率。 TCA9517A 只能支持400kHz、TCA9617B 最高可支持1MHz。

    "如果不能、我们可以向客户提出什么建议? "

    我们的一些 I2C 器件支持的最高频率为1MHz。 我们无法满足20MHz 的要求。

    谢谢、

    -Bobby