This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:有关开关通道的问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712285/tca9545a-question-about-switch-channel

器件型号:TCA9545A

您好!  

TCA9545A 有两个问题  

1.如何确保开关通道已完成?  

2.您是否有用于操作 TCA9545A 的示例代码?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,user021864,

    "如何确保已完成切换通道?"
    -在向器件写入要启用/禁用的通道后、您需要释放 I2C 总线(停止条件)、然后您可以执行器件读取以查看控制寄存器是否具有您写入的值。

    您还可以通过将主通道拉低(SDA 或 SCL)并检查辅助通道(使用 DMM 或 o 示波器)来实现此目的、如果辅助通道拉低、则表明它已正确启用通道。 禁用的通道应保持高电平。

    "您是否有用于操作 TCA9545A 的示例代码? "
    不幸的是,我们没有器件的示例代码。

    谢谢、
    -Bobby