This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:CAN 总线连接能力

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689096/sn65hvd251-can-bus-connection-ability

器件型号:SN65HVD251

您好、Sirs、

很抱歉打扰你

我们的终端客户希望采用特殊的测试方法、您能帮助验证吗?

将能够短接引脚6和 PIN7并将其释放。

他们希望检查 CAN 总线连接能力。

正确吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    虽然在引脚6和7短接的情况下 CAN 通信将无法正常工作、但器件不应损坏。 输出驱动器会限制拉出/灌入的短路电流、如果功率耗散过大、芯片可能会进入过热关断状态。 我希望这能解答您的问题-如果不是、请告诉我。

    此致、
    最大