This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:适用于太阳能串式逆变器的10kW 三相三级并网逆变器参考设计

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689061/iso5852s-10kw-3-phase-3-level-grid-tie-inverter-reference-design-for-solar-string-inverter-reference-design

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件: UCC5320

大家好、

查看 适用于太阳能串式逆变器的10kW 三相三级并网逆变器参考设计在 ISO5852S 页面的 TI Designs 部分中、有一个问题:

为什么不将 ISO5852用于 Vienna 整流器栅极控制而不是 UCC5220SCD?

此致、

Álvaro μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    在三级 T 型逆变器中、每个相位有两个互补开关对。 一个互补开关对由两个互补 PWM 栅极信号控制。 例如、在 A 相中、PWM 信号 G1和 G4是互补的、而 PWM 信号 G2和 G3是互补的。 当互补 PWM 信号同时门控打开时、通常会发生 DESAT 故障。 如果出现 DESAT 故障、两个互补开关都将进入线性区域、可通过 DESAT 函数检测到该区域。 也就是说、当任一开关由具有 DESAT 保护功能的栅极驱动器驱动时、可检测到 DESAT 故障。

    值得注意的是、ISO5852S 和 UCC5320组合无法检测由相位输出端子对高压直流轨短路引起的短路事件。 为了处理这种情况、需要使用具有 DESAT 保护功能的栅极驱动器来驱动所有开关。 但是、代价是系统成本更高。

    此致、

    熊