This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35T:关于5V 容差

Guru**** 2929170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688998/iso35t-regarding-5v-tolerance

器件型号:ISO35T

在 ISO35T 的数据表中、其中一个特性说明"逻辑输入可耐受5V 电压"。 然而、在同一数据表中、建议运行条件规定最大电源电压、Vcc 为3.6V、逻辑输入上的最大电压为"Vcc"。 这是否意味着它可以与5V 逻辑器件配合使用、但您不建议使用它? 在这种情况下、将其与5V 逻辑配合使用有何好处? 此外:如果没有重大责任、您是否建议使用3.3V 或5V 作为 IC 的电源电压(如果我们在逻辑输入上使用5V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ludvig:

    感谢您使用 E2E 论坛。
    ISO35T 的 VCC 建议电压为3.15V 至3.6V、输入也应保持在 VCC 以下以实现正常运行。 5V 耐压输入意味着如果意外地对输入施加5V 电压、输入可耐受5V 电压、器件不会受到损坏。 在这种情况下、器件可能无法正常运行、数据表中指定的器件性能可能无法满足、但器件将完好无损。 请注意、这仅适用于3.3V 输入引脚(D、DE\、RE\)。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao