This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:VCCA 可在端口上获得 HiZ

Guru**** 2561490 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, PCA9306, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688605/tca9406-vcca-to-get-hiz-on-ports

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: PCA9306TCA9517

我使用 TCA9406将 TM4C1290从更长的线路分离为电池驱动型器件。 3V3连接到 TM4C1290和 TCA9406 VCCA 和 OE。 VCCB 始终通电。

当3V3关断时、它降至0、8V 以下、TCA9406随后是否会进入 HiZ? 或者预计在多大电压下会出现这种情况?

/Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我建议您将 OE 拉至0.6V 以下、以确保器件进入高阻态

    VCCB 的电压是多少?您期望使用的最大频率是多少? 如果您无法获得此电压(OE 上)、我可以查看是否可以找到其他解决方案。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    数据表显示 OE 的 VIL 为 VCCAx0、35、但由于 VCCA 同时下降、我只能依靠 VCCA 进入 HiZ。 或者?

    问题是 VCCA 会通过什么电压将其转换为 HiZ? 数据表中显示为0V、但这实际上很难精确地获得、因此我希望得到低于1、5V 或类似的值、但我在数据表中找不到它。

    VCCB 为3、5V - 4、2V、频率高达400K。

    /Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    我最初的回答是、TCA9406的内部结构类似于 PCA9306、其中 EN 需要低于0.6V 才能使器件保持高阻抗状态 我与我们的高级工程师交谈、数据表的 VccAx0.35看起来实际上是使能 Vil 电压的正确值。 这意味着、一旦 VccA 降至1.2V 以下(因为它连接到 EN)、您会看到器件进入 HI-Z。

    您的问题似乎是、如果 VCCA 下降到低于特定电压、它是否会进入高阻态、如果是、是什么电压(与 EN 引脚无关)。 一个简单的猜测是它将大约为800mV (类似于 TCA9517)…… 在这种情况下、它不会在数据表中说明、我可能需要尝试在实验中进行设置以验证这一点。 我可能无法为您获取此信息、直到下周的周一或周二。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供的信息!

    我似乎可以推导出一个信号来控制 OE、而不是依赖低 VCCA、这可能会得到实现。 比遗憾更安全。

    /Michael