This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:25MHz 振荡器负载电容

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688738/dp83822h-25mhz-oscillator-load-capacitance

器件型号:DP83822H

大家好、团队、  

DP83822数据表中提供了25MHz 振荡器的规格部分。

它指定了一个负载电容。 这是振荡器必须能够驱动的负载电容、还是 DP83822晶体上的负载电容?

特定 PN - DP83822HRHBT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是外部振荡器应能够驱动的负载电容。

    此致、
    GET