This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:测试 TVP5150模块

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711572/tvp5150-testing-the-tvp5150-module

器件型号:TVP5150

您好!

我可以看到、没有用于处理8位解码视频数据的评估板或软件。 我只是尝试通过解读它的输出信号来测试它的工作情况。 您能否在任何特定平台上向我提供建议、以便我在 PC 上查看 TVP5150的数字信号输出?  

谢谢、此致、

Nandhini Jayapandian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看数据的唯一真正方法是使用一些硬件来捕获数字数据。 此数据以27MHz 的频率推出、因此您很可能需要逻辑分析仪或一些定制硬件。

    TI 以前有一个配套 EVM、只需从解码的 CVBS 重新生成分量视频信号、但该信号不再可用。 您可能可以通过连接到模拟视频编码器来构建类似的器件。

    BR、

    Steve