This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:在进入 DS125BR820信号具有-14dB 衰减之前、DS125BR820可恢复多少 dB?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711755/ds125br820-before-entering-ds125br820-signal-had-decay--14db-how-many-db-can-ds125br820-recover

器件型号:DS125BR820

你(们)好  

一个简短的问题。  

在进入 DS125BR820信号具有-14dB 衰减之前、DS125BR820可恢复多少 dB?

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DS125BR820能够在8-12Gbps 范围内提供~10dB 的信号补偿。
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、

    如果信号为-20dB 衰减、我是否可以使用两个串联的 DS125BR820来补偿20dB?

    谢谢!

    Py Tsai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    DS125BR820旨在作为整体链路补偿的一部分。  对于 PCIe 链路、我建议将系统 Tx 和 Rx 之间的总通道损耗保持在32dB @ 4GHz 以下。 在这种情况下、DS125BR820负责10dB 的工作、PCIe 系统组件设计用于处理其他22dB 的工作。

    对于扩展至32dB 以上的链路、可以将 DS125BR820器件以菊花链形式连接在一起以实现额外补偿。  这种技术存在风险、因为总体链路衰减非常高、只有一点串扰/噪声会显著降低系统裕度并导致位错误或系统性能不良。  因此、我们建议将链路衰减保持在32dB 以下、并在通道中仅使用单个 DS125BR820均衡器。

    此致、

    Lee