This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电源序列

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688217/pca9306-power-sequence

器件型号:PCA9306

尊敬的 TI 专家:

我们有一个有关 PCA9306的问题。

我们对 Vref1采用 P1V8、对 Vref2和使能引脚采用 P3V3。 在数据表中、Vref1连接到内核电源。 但在我们的电路板中、P3V3比 P1V8早、因此对 I2C 总线有什么影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liren、

    虽然 PCA9306本身不存在任何问题、但两个电源都需要完全供电才能使 I2C 通信正常工作。 如果 VREF2为高电平而 VREF1仍为低电平、则器件将被启用(因为使能控制以 VREF2为基准)、但在另一侧看到一个低电平输入。 该低电平输入将传播到 VREF2侧、使总线保持低电平直到 VREF1上升。

    如果 VREF2端需要在 VREF1上电之前进行 I2C 通信、您可能需要使用数据表图8中所示的电路。 这将允许使能控制在启动时保持低电平一段时间。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了,谢谢你的支持!!!