This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1541和 ISO1541-Q1之间的差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712432/iso1541-difference-between-iso1541-and-iso1541-q1

器件型号:ISO1541

Wghat 是 ISO1541-Q1和 ISO1541这两个器件之间的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorn、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。
    ISO1541主要用于工业应用、而 ISO1541-Q1用于汽车应用(如果规格满足要求、两者均可用于其他应用)。
    从器件功能的角度来看、在典型工作条件下、您可能看不到任何区别、即 ISO1541和 ISO1541-Q1。 区别在于这两个器件经过的鉴定过程。 ISO1541通过了与工业应用相关的测试和认证、而 ISO1541-Q1通过了额外的 AEC-Q100认证流程。

    符合 AEC-Q100标准意味着该器件支持扩展的工作温度范围(虽然大多数 TI 隔离器也支持工业器件类似的温度)、<1 DPPM (意味着器件质量更高)、在恶劣的环境条件下具有更长的使用寿命、并且器件具有长期可用性。 因此、与工业器件相比、Q1器件具有更高的总体性能。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao