This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:5V I2C 总线连接、3.3V 器件(TAS5766M)

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TAS5766M, TCA9406, TCA9517, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688502/tca9406-5v-i2c-bus-connection-with-3-3v-device-tas5766m

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件:TCA9517ATAS5766MTCA9517PCA9306

您好!

我将以下问题发布到音频放大器论坛。

一位客户希望使用他以前使用的5伏 I2C 总线连接 TAS5766M。 但 TAS5766M 无法直接连接5伏 I2C 总线、因为 SCL 和 SDA 端子不能耐受5伏电压。 因此、他想在 TAS5766M 和5V I2C 总线之间放置电平转换 I2C 总线中继器、例如 TCA9517A。 但 TAS5766M 的 VOL 不能满足 TCA9517A 的 VILC。 有没有好的解决方案?

音频放大器论坛的答案是...
"我们在其中一个音频 EVM 中使用了 TCA9406。 您可以查看此器件。"

e2e.ti.com/.../2537413

3.3V I2C 从器件 TAS5766M 的最大 VOL 为0.22 x VDD (= 0.762V)。 在本例中、我们可以使用 TCA9406吗?


此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akio、

    TCA9517是一种缓冲器(它隔离 i2c 线路上的电容)、通常缓冲器具有静态电压偏移、可指示哪一侧拉低。 这意味着当 A 侧拉至低电平时、我们的 TCA9517在 B 侧具有大约500mV 的偏移。

    TCA9406不是缓冲器、而是支持1MHz 频率的电压转换器。 这一点很重要、因为它基本上会将任何低电平从一侧传递到另一侧。 如果您的 TAS5766M 下拉至0.4V、则 TCA9406的两侧基本上会看到该电压。

    只要0.762V 对于接收器件来说是可以接受的、TCA9406甚至 PCA9306就会正常工作。

    我还会说、仅仅因为 TAS5766M 说 Vol 为0.22xVdd 并不意味着它将达到此值。 电压实际上取决于上拉电阻器。 如果您有一个非常小的电阻器(强上拉)、那么您会看到762mV 等大电压、但如果您使用一个大的上拉电阻器(弱上拉)、则会看到更低的电压。 因此、TAS5766M 的电压可能小于 TCA9517的 ViLc。


    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobbi-San、

    感谢您的回答。 我还了解 TAS5766M 的实际 VOL 取决于上拉电阻器的值。
    但是、如果 VOL 小于0.4伏、TI 将不会显示上拉电阻器的值。
    我会向客户推荐 TCA9406。

    此致、

    Akio Ito