This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:未使用的引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688126/tps2561-unused-pin

器件型号:TPS2561

你(们)好

我们的客户使用 TPS2561、但他们不会使用 TPS2561的 OUT2。 在第1个原型设计中、OUT1和 OUT2用作两种电源线。

但是、现在它们决定不使用 OUT2。
在这种情况下、OUT2引脚可能保持断开状态? (当然、EN2将被禁用。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Koji Hamamoto、

    只要禁用 EN2、就可以将其保持打开状态。 如有任何疑问、请随时咨询。
    谢谢。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob-San:

    谢谢你。 我明白了。

    此致、
    本志本