This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:正在寻找替代器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688743/sn65hvd01-looking-for-alternate-device

器件型号:SN65HVD01

您好!

我们的客户需要具有较低电压的接口(如产品描述中所述的1.65V)、有人能告诉我我们是否有任何类似 SN65HVD01的四路 RS-485或 RS-422器件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    遗憾的是、我们没有支持1.8V 电压的四路器件、因此最佳解决方案是四个 HVD01器件或与电平转换器配对的四路 RS-422器件之一。

    最大