This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:用作 USB3.0转接驱动器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688712/sn75lvcp601-use-as-usb3-0-redriver

器件型号:SN75LVCP601
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

大家好、

使用 SN75LVCP601作为 TUSB522P 的替代器件来重新驱动 USB3.0信号是否存在任何异议或缺陷? 我提出的原因是、客户已经在将 SN75LVCP601用于其预期用途、并且希望尝试使其适用于 USB。

查看这两个数据表、它们看起来非常相似、即使它们符合两种不同的标准。 我认为这可能起作用的原因是 SN75LVCP601上的 OOB 阈值为150mVpp、而 TUSB522上的 LFPS 阈值范围为100mV 至300mV。 似乎在同一个棒球场中。 可以正常工作吗?

您可以提供的任何清晰帮助都是极好的!

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    SN75LVCP601设计中未包含有关 USB 标准的几个方面。  尤其是 RX 检测功能。  我不建议在 USB 应用中使用此器件。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清、Lee。 这很有帮助。

    最棒的
    Mitchell