This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:CAN 输入和 CAN 输出

Guru**** 2815665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685768/tcan1042h-can-in-and-can-out

器件型号:TCAN1042H

你(们)好  

如果没有、该部件是否可以实现 CAN 输入和 CAN 输出、是否有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色、

    您能更详细地阐述一下 CAN 输入和 CAN 输出吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我是说两侧都是纯 CAN 信号总线、这是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    TCAN1042采用 MCU I/O (TXD 和 RXD)并将其转换为 CAN 总线信号。  可以使用两个 CAN 收发器来控制 CAN 中继器(CAN 总线输入、CAN 总线输出)。  然而、为了确保 CAN 总线不进入一个永久显性状态、需要外部逻辑控制。  

    有关 CAN 中继器设计的更多信息、请单独向我发送电子邮件。  

    此致、

    Max Megee