This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:开关转换的 HDMI 信号(来自 DP 或 USBC)

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687176/hd3ss215-switching-converted-hdmi-signals-from-dp-or-usbc

器件型号:HD3SS215

你好!

我构建了一个原型、用于在两个 HDMI 源之间切换并将输出传输到显示器。 对于最初为 HDMI 输出的源(从笔记本电脑或 Chromecast)、它似乎可以正常工作。 当我尝试连接最初为 DP 的源(使用 PC 笔记本电脑的 DP 到 HDMI 电缆)或 USB C (Macbook Pro USB C 到 HDMI 转换器、然后是 HDMI 电缆)时、输出为黑色或非常不稳定。 源设备会对连接了第二个显示器的设备进行注册。 从数据表中可以看出、由于信号已转换为 HDMI、HD3SS215芯片组似乎不会区分这些信号、但还有其他功能吗? 源在显示屏上单独工作。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在调查您的问题、并将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些故障排除后的更新:
    * DP 到 HDMI 可能是笔记本电脑的故障(它较旧、可能无法按2个显示屏)。 它将显示桌面、但一旦您尝试执行任何操作、它将会闪烁。
    *对于使用 Macbook Pro 中的 USB C 适配器、我发现最初它将是黑屏。 如果我更改周围的分辨率/颜色配置文件、它最终将出现在显示屏上。 在出现分辨率/颜色配置文件设置时似乎不一致。

    现在、MBP 似乎是我要解决的主要问题。 我在灌电流侧测量了 HPD、它的电压为4.89V。 在源 HPDA 和 HPDB 上、我分别测量3.19V 和3.14V。 HPD 测量值是否存在此类差异?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    不应存在如此大的差值测量。 是否可以为此应用发布原理图? HPDA 和 HPDB 也很低(~0V)您在 HPDC 上看到什么?

    您已使用 Macbook Pro 获得了哪些解决方案? 由于 USB-C 至 HDMI 转换和布线、可能会出现信号完整性问题。 从 Macbook Pro 电缆到 HD3SS215有多长时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hdmi_5F00_switch_5F00_v0.03.pdf

    您好、Malik、

    当 A 源和 B 源都未连接时、灌电流 HPDC 测量0V。 一旦我将某个东西连接到电源 A、HPDA 现在测量值为3.08V、HPDB 测量值为0V、HPC 测量值为5.00V。

    HDMI 到 HDMI 电缆长度为6英尺、与我用于测试来自不同来源的 HDMI 到 HDMI 连接的电缆相同(工作正常)。 USB C 至 HDMI 适配器约为6英寸。 亚马逊的情况与此类似:

    我尝试使用 MBP 更改分辨率/颜色配置文件:

    • 显示器上出现黑屏、但 MBP 可以识别显示屏
    • 将分辨率更改为720p 而不是1080p
    • 将颜色配置更改为通用 RGB 或 sRGB
    • 显示屏将镜像 MBP
    • 然后、我可以将分辨率和/或颜色配置文件改回默认值、显示屏将保持正常显示
    • 如果我从 MBP 源切换、下次切换到 MBP 源时、它将再次为黑色、必须再次重复分辨率/颜色配置过程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    HD3SS215在 HPD 上可耐受5V 电压、因此您的电流阱可能具有一个上拉电阻器、电压高达5V、从而导致此测量。 HPD 似乎不是问题所在。

    您是否能够查看 MBP 和监视器之间的辅助流量? MBP 和显示器似乎是链路训练、其配置最初不允许1080p DP 连接(例如、2条 DP 信道而不是4条 DP 信道)。 您可以通过读取 Aux 流量来确认此情况、USB C 至 HDMI 适配器可能会在这方面引起问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我无法监控 AUX 流量。 由于问题听起来更像是 USB C 至 HDMI 适配器或 MBP、而不是 HD3SS215芯片或电路板设计、我倾向于让它成为问题。  

    谢谢!