This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:DP8349IF

Guru**** 2927010 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710439/dp83849if-dp8349if

器件型号:DP83849IF

我计划使用 DP83849IF 构建介质转换器。 作为光学收发器、模块将采用 SFP 外形。 DP83849IF 芯片的文档显示了外形尺寸为1x9的光学收发器的连接图。

如何进行 DP83849IF 连接和 SFP 外形收发器?

BR

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    这取决于 SFP 模块实现的信令。 通常,100Base-FX SFP 使用 LVPECL,而 DP83849IF 是 CML 驱动程序。

    本应用手册讨论了连接各种逻辑类型: www.ti.com/.../scaa059c.pdf

    SFP 数据表通常建议连接到 PHY。 您是否有目标 SFP 的数据表?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob!

    DP83849IF 在接收和发送线路上具有一个 PECL 驱动器。 DP83849IF 芯片技术规范的第7.3.1、7.3.2条对此进行了说明。
    文档 snlr004.pdf、snlr002.pdf 以及文档 Inf-8074.pdf、OSP155-312xxR_DS.pdf、LSB2-A3S-Px-N5-MM-V1.2.pdf、LM38-A3S- Tx-N-V1.1.pdf 中对光学收发器连接方案的分析得出结论、认为 DP3849IF 和光学收发器连接方案应如下所示。

    根据 Inf-8074.pdf、无法安装分离电容器(0.1微法拉)、因为它们已安装在 SFP 模块中。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    e2e.ti.com/.../LM38_2D00_A3S_2D00_Tx_2D00_N_2D00_V1.1.pdf

    e2e.ti.com/.../LSB2_2D00_A3S_2D00_Px_2D00_N5_2D00_MM_2D00_V1.2.pdf

    e2e.ti.com/.../OSP155_2D00_312xxR_5F00_DS.pdf

    e2e.ti.com/.../snlr002.pdf

    e2e.ti.com/.../INF_2D00_8074.pdf

    e2e.ti.com/.../snlr004.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    根据 SFP 定义,INF-8074,您不需要0.1uF 电容器来将 SFP 与 DP83849IF 进行交流耦合,但并非所有 SFP 都完全遵循此规范。 例如、您链接的 LM38-A3S 在 TX 和 RX 差分对上都是交流耦合。

    尽管最好尽可能使用0欧姆电阻器作为占位符。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob!

    根据 DP83849和 SFP 模块的连接图、有意见吗? 端接是否正确? LOS 信号的转换是正确的?

    BR

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 DP83849和 SFP 模块的连接图、有意见吗? 端接是否正确? LOS 信号的转换是正确的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob!

    有任何关于我的问题的新闻吗?

    BR

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    TD 和 RD 的连接看起来不错。

    对于 LOS 至 SD 转换、我们通常建议使用专用逆变器 IC、但您的电路应该可以驱动 SD 引脚。

    此致、