This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:连接 USB2.0主机

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688636/tusb2046b-connect-with-usb2-0-host

器件型号:TUSB2046B

你(们)好,先生  

如果我连接上行到 USB2.0主机(高速),下行端口将在 USB 全速模式下工作,它对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    是的、TUSB2046B 是全速集线器。 连接到 USB2.0高速主机时、它将强制主机全速连接。 对于连接到 TUSB2046B 下行端口的高速和全速器件、它们也只能全速运行。

    谢谢

    David