This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:奇怪的行为

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710306/iso1050-strange-behavior

器件型号:ISO1050

您好!

我们的客户使用 ISO1050。

客户正在进行简短测试。

我将电路和结果的范围连接如下。

e2e.ti.com/.../ISO1050_5F00_scopeshot.pptx

CANH 的电压固定为3.64V、CANL 的隐性电压固定为3.64V。

您能告诉我为什么会发生这种行为?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、
    感谢您通过 E2E 与我们联系。 我将进入实验室、在我们的末尾执行此测试、看看我们是否找到与您相同的结果。 请允许我明天回来。 我有一个问题与您发送的示波器屏幕截图有关。 如果 CANH 短接至机壳接地、那么为什么在您的示波器上读数为3.64V? 您的示波器 GND 连接到什么?
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    我能够比预期更快地获得一些实验结果。

    这里是 ISO1050在正常运行期间的 CANH (绿色) CANL (紫色)和 TX (橙色)以供参考。  

    这里是 CANH (绿色) CANL (紫色)和 TX (橙色)(当 CANH 短接至 GND (I 在短接事件上触发)时。 您可以看到、CANH 和 CANL 信号很快就会崩溃到零。  

    我想我将需要对您的系统有更多的了解。 如果您有机会、您可以回答我在上一篇文章中提出的问题。 谢谢!

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    感谢您的快速确认。
    我将询问客户有关其系统的更多信息。
    如果我获得新信息,我会告诉您。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我获得了新信息。
    我将通过私人邮件向您发送信息。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、
    您没有私人邮件。
    请告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    您可以通过 d-kisling@ti.com 向我发送电子邮件

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    感谢你的答复。
    我将通过电子邮件向您发送信息

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我看到行为正常。
    我关闭此帖子。

    谢谢、
    Naoki Aoyama