This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706852/ds250df410-ds250df410

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT

您好 TI

我们使用 的是基于 DS250DF410的背板和中板应用。

根据 ds2x0dfx10snlu182编程人员指南第10页的配置要求、我们发现 CDR 未被锁定。

在文档中、我们无法确认如何调整参数。 是否根据背板和线卡路由参数对配置参数进行了任何调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1)。 我假设您以25.78125Gbps 数据速率运行器件? 否则、请告知我们运行数据速率。 此外、请将您的完整寄存器设置和寄存器读回发送给我。
    2)。 能否使用 SigconArchitect GUI 控制 DS250DF410器件? 完成此操作后、请向我发送您的完整寄存器转储。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 DS250DF410提供配置文件更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们参考以下配置来设置参数。

    寄存器读回

    读取 寄存器 0xF1
    (小部分
    十六进制:      10.
    12月:      16日
    二进制文件:      00010000
    (小部分

    读取 寄存器 0xFC
    (小部分
    十六进制:      8.
    12月:      8日
    二进制文件:      00001000
    (小部分

    读取 寄存器 0xFF
    (小部分
    十六进制:      3.
    12月:      3日
    二进制文件:      00000011
    (小部分

    读取 寄存器  0x00
    (小部分
    十六进制:      0
    十进制:      0
    二进制文件:      00000000
    (小部分

    读取 寄存器  0x0A
    (小部分
    十六进制:      0
    十进制:      0
    二进制文件:      00000000
    (小部分

    读取 寄存器  0x2F
    (小部分
    十六进制:      54
    12月:      84日
    二进制文件:      01010100
    (小部分

    读取 寄存器  0x31
    (小部分
    十六进制:      60
    12月:      96日
    箱:      01100000
    (小部分

    读取 寄存器  0x1E
    (小部分
    十六进制:      E3
    12月:      227
    二进制文件:      11100011
    (小部分

    读取 寄存器  0x3D
    (小部分
    十六进制:      8F
    12月:      143
    二进制文件:      10001111
    (小部分

    读取 寄存器  0x3F
    (小部分
    十六进制:      40
    12月:      64日
    二进制文件:      01000000
    (小部分

    读取 寄存器  0x3E
    (小部分
    十六进制:      43
    12月:      67日
    二进制文件:      01000011
    (小部分

    读取 寄存器  0x0A
    (小部分
    十六进制:      0
    十进制:      0
    二进制文件:      00000000
    (小部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1)。 请单击以下链接获取 DS250DF410更新程序以及其他设计文档、例如数据表、高速建模、原理图等
    myportal.ti.com/.../dt

    2)。 使用 SigconArchitect、CDR 选项卡中有一个设置、您可以在该设置中手动拨打所需的数据速率。 然后、您可以为自己的器件起诉寄存器设置。 请首先尝试此软件、以确保您可以锁定到所需的数据速率。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我 现在获得了 DS250DF410更新程序、我的 CDR 处于锁定状态、图示。

    当我们执行 PRBS 32测试时、发现了许多位错误。同时、如果我们将 prbs32更改为 prbs15、则不会出现位错误。

    图中的参数、我们现在如何调试它们?您想调整 TX 的参数还是将重定时器的 RX 更改为手动模式(现在是 mode2适配器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最好将 HEO 设置为大于等于0.45UI。 我注意到有些通道的眼图张开度为0.37UI。

    1)。 当您遇到 PRBS31的位错误时、您在所有 CDR 通道上都有位错误、或者可能只有具有0.37UI HEO 的 CDR?

    2)。 您使用的交流耦合电容器的值是多少? 如果增大交流耦合电容值、是否会出现位错误?

    3)。 请向我们发送 RX EQ/DFE 选项卡图片。

    4)。 此外、最好让我们知道从 ASIC 到 DS250DF410器件的信号路径。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅附件以获取答复。

    e2e.ti.com/.../report.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您发送这些详细信息。

    通常、我们应优化寄存器设置、以确保获得至少0.44UI 的 HEO 和大于200mV 的 VEO。

    在查看您的方框图后、我们有一些建议:
    1)。 为了优化 DFE 和其他设置以优化眼睛张开度、我们应该进行绿框分析。 请注意下面的 URL、它将对此进行更详细的描述:
    www.ti.com/.../slyt678.pdf
    2)。 由于信号通过两个连接器、背板和线路卡、因此开关最好具有大约800mV 的高 VOD。
    3)。 开关或 ASIC 应提供-3至-6的前标、约为3至5dB
    4)。 开关或 ASIC 发送器应该没有后标、因为这可能会导致过度均衡。
    5)。 最好扫描前体和后体光标并进行绿框分析。 这应通过1e12至3e12 BER 的通过标准来完成。
    总之,应采取步骤1至5来实现优化的 HEO 和 VEO 数字(HEO >0.44和 VEO >200mV)。

    查看您的 SigconArchitect 设置、请确保在更改 AM2或手动设置后重置 CDR。 例如、应启用 AM2、然后点击 Apply、最后点击 Reset CDR。 否则、CDR 将不会报告正确的 HEO/VEO 设置。

    请告诉我们、信号路径上的插入损耗是多少? 或到达 DS250DF410器件的信号。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复,我的答复如下

    1)。 为了优化 DFE 和其他设置以优化眼睛张开度、我们应该进行绿框分析。 请注意下面的 URL、它将对此进行更详细的描述:
    www.ti.com/.../slyt678.pdf

    [wind]绿盒测试需要软件编写脚本测试、这需要很长时间。  我们将尽快安排。  
    2)。 由于信号通过两个连接器、背板和线路卡、因此开关最好具有大约800mV 的高 VOD。  
    3)。 开关或 ASIC 应提供-3至-6的前标、约为3至5dB
    4)。 开关或 ASIC 发送器应该没有后标、因为这可能会导致过度均衡。

    [风] 对于2、3和4的要求、我们当前的 TX 参数与您的参数基本相同。如下图所示、我们将前标配置为大约2dB



    现在我配置 AM3、它是否与 AM2有很大不同?在我的测试中、我发现两者之间没有差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wind、

    当插入损耗低于25dB 且存在繁重的串扰时、AM3配置非常适合。 在此模式下、DFE 采用最小的 CTLE 设置进行调整。 另一方面、如果插入损耗大于25dB 且串扰较重、则 AM2配置很适合。 在此模式下、DFE 在 CTLE 调整后进行调整。 如您所见、DFE 用于抵消串扰效应。 最后、在 AM1中、当没有串扰且插入损耗低于25dB 时、会调整 CTLE。

    1)。 连接器和背板的插入损耗是多少?
    2)。 请使用 AM0、AM1、AM2和 AM3查找优化 HEO/VEO 参数的最佳 CTLE 设置。 本质上、这与您计划进行的绿框分析相同。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1)。 连接器和背板的插入损耗是多少?

    [风]线路插入损耗不应超过10dB

    在调试过程中、我会将 RX 端的参数调试到您建议的范围、如下图所示。但我在 PRBS 测试中发现了一个错误。如何调整参数?

    为什么在眼图监视器测试期间眼图中心不为零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Wind、

    您在眼图方面看到的情况我认为是正常的。 这是由于您打开 DFE。 请使用 AM1或 AM0、我不希望在您的眼图中看到这一点。

    此外、为了实现无差错操作、我们需要进行绿箱分析、我相信您正在进行这方面的工作。

    此致、Nasser