This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:为什么 UCC5390能够在采用 UCC5320相同封装的情况下处理10A 驱动电流

Guru**** 2954330 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5320, UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688501/ucc5390-why-ucc5390-can-handle-10a-drive-current-with-the-same-package-with-ucc5320

器件型号:UCC5390
主题中讨论的其他器件:UCC5320、

您好!

我想知道 UCC5390的内部 MOSFET 的 RDS 是否低于 UCC5320。

否则、在驱动电流相同的情况下、两个器件的功率耗散相同、那么 UCC5390是否会过热且驱动电流为10A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    UCC5390数据表上的表1包含内部 MOSFET 的导通电阻值。

    你是对的。 与 UCC5320相比、UCC5390的 RDS 更低。 驱动能力的原因是 MOSFET 尺寸、而不是封装尺寸。  

    希望这能回答你的问题。 如果是、请按绿色按钮。  

    此致、
    Mateo