This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:有关 TMDS181的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712040/tmds181-question-about-tmds181

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: TMDS171

你好。

我对 TMDS181有疑问。

使用 TMDS171时、在特定条件下使用时会在图像中产生噪声。
通过设置和更改寄存器可以避免这种情况。 (E2E 咨询和通信 'TMDS171:颜色偏移')

TMDS181中是否会发生相同的现象?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    是的、由于器件属于同一硅系列、因此可能会出现颜色偏移问题。 权变措施是相同的。

    此致、
    JMMN