This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:用于 HD-SDI 的2输入至1输出多路复用器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH0324, LMH0056, LMH0034, LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711769/lmh0318-2-input-to-1-output-mux-for-hd-sdi

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件: LMH0324LMH0056LMH0034LMH0303

是否可以使用 LMH0318将两个单端75欧姆 HD-SDI 输入多路复用为一个单端75欧姆 HD-SDI 输出? 我可以在输入侧将其从75欧姆转换为50欧姆并终止反相输入、还是需要电缆均衡器将其转换为100欧姆、然后再进入 LMH0318? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    使用 LMH0318的有趣方法。

    我认为、只要将电缆长度限制为20到30m HD-SDI 或 B1694A 电缆长度插入损耗或类似值、就可以实现。 您可以按您所述执行此操作。 如果电缆长度较长、则需要使用电缆均衡器、例如 LMH0324。 请在您将其组合在一起后告诉我您的测试结果。 LMH0318的优点是它具有板载时钟恢复器、因此这是一个干净的2:1 75欧姆多路复用器/中继器。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    谢谢您、您认为两个输入的无源器件可以从75欧姆转换为100欧姆吗? 75欧姆输出可以有多长时间? 我们希望两个 HD-SDI 输入低于一米、而输出为100米、我们将在两个输入之间切换。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    这应该起作用。 100m 或更长距离是电缆末端接收器的函数。 例如、LMH0324可  在高清时支持300m 的传输距离。 在与计划进行的相同设置下、LMH0324应能够均衡高达300m B1694A 的 HD-SDI 电缆。 LMH0318对信号进行重定时、从而为电缆提供最低抖动、从而实现最长的电缆长度。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    我将在某个时候对此进行测试,并考虑尝试使用 LMH0056、4 LMH0034和 LMH0303进行4:1 75欧姆 HD-SDI 多路复用器。 您对此4:1想法有什么想法吗? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    LMH0056 + 4 X LMH0034 + LMH0303应该正常工作。

    此外、如果 HD-SDI 输入将约为1米、则可以与 LMH0318的计划相同。 即使用无源组件将75 Ω 电阻器转换为50 Ω 电阻器 LMH0056、最后是 LMH0303。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!