This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:自举引脚

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688284/dp83867cs-strap-pins

器件型号:DP83867CS

您好!
DP83867CS 将用作 SGMII 接口。

问题1. 当 MDIO 和 MDC 与 uC 连接以对 PHY 进行编程时、使用自举引脚是否有其他好处? 是否可以在不使用任何自举引脚的情况下继续?

问题2. 电路板中只有一个 DP83867CS、因此如果不使用自举引脚、则默认情况下会分配 PHY 地址0x00。 我的理解是否正确?

此致
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:它避免了通过软件进行编程。 在某些情况下、您需要快速唤醒和硬件捆绑帮助、因为您不必等待 UC 引导 PHY 并对其进行编程。

    Q2:正确。 请参阅数据表中的自举表、了解每种自举的默认值。 如果您未添加任何自举、则 phy 会使用数据表中提到的默认值加电。

    此致、
    GET